Animationseigenschaften
Konfigurieren Sie Animationen, indem Sie die Animationseigenschaften bearbeiten.
Zahlenanimation
Eine einfache Animation, die auf der Änderung eines Variablenwerts über eine bestimmte Zeit basiert
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Von | Startwert des Bereichs |
Bis | Endwert des Bereichs |
Dauer | Die Dauer der Animation in Millisekunden. |
Interpolation | Typ der Interpolation, wenn sich der Animationswert ändert |
Ziel | Zielknoten der Animation |
Wird ausgeführt | Boolescher Wert |
Wiederholungen | Anzahl der aufeinanderfolgenden Animationswiedergaben. Der Wert -1 legt eine kontinuierliche Wiedergabe der Animation fest. |
Sequenzielle Animation
Gruppen von Animationen, die in einer sequentiellen Reihenfolge ausgeführt werden
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Wird ausgeführt | Boolescher Wert |
Wiederholungen | Anzahl der aufeinanderfolgenden Animationswiedergaben. Der Wert -1 legt eine kontinuierliche Wiedergabe der Animation fest. |
Parallele Animation
Gruppen von Animationen, die in einer parallelen Reihenfolge ausgeführt werden
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Wird ausgeführt | Boolescher Wert |
Wiederholungen | Anzahl der aufeinanderfolgenden Animationswiedergaben. Der Wert -1 legt eine kontinuierliche Wiedergabe der Animation fest. |
Rückmeldung geben