Kreisförmige Anzeige

Setzt oder zeigt einen Ganzzahlwert in einem Bereich möglicher Werte.

Anwendungsfall

Setzen und Anzeigen eines analogen Variablenwerts innerhalb eines Minimal- und Maximalwerts.
TIPP: Mit der Eigenschaft
Warnbereich
zeigen Sie bestimmte Wertebereiche in unterschiedlichen Farben an.

Beispiel

Kreisförmige Anzeige mit zwei definierten Warnbereichen
animated graphic showing the circular gauge measurement moving between 0 and 90
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.