Lineare Anzeige
Setzt oder zeigt einen Ganzzahlwert in einem Bereich möglicher Werte.
Anwendungsfall
Festlegung oder Anzeige des Werts einer analogen Variable innerhalb eines Bereichs zwischen einem Minimalwert und einem Maximalwert.
TIPP:
Mit der Eigenschaft
Tooltip
können Sie die Anzeige des Werts mithilfe des Auswahlpunkts auf der Anzeige ein- oder ausblenden. Mit der Eigenschaft Warnbereich
zeigen Sie bestimmte Wertebereiche in unterschiedlichen Farben an.Beispiel
Rückmeldung geben