Drehfeld konfigurieren
Fügen Sie ein Drehfeld-Objekt hinzu und bearbeiten Sie seine Eigenschaften.
- Klicken Sie unterProjektansichtinUImit der rechten Maustaste auf einen Container, der das Drehfeld enthalten soll, und wählen Sie dann .
- (Optional) Passen Sie unterEigenschaftendie Einstellungen des Drehfelds an:
- Wert. Startwert. Entweder ein numerischer Wert oder ein dynamischer Link zu einer Variablen mit einem numerischen Wert.Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Minimalwert. Minimalwert, den Sie für das Drehfeld festlegen können.TIPP: Liegt der Wert außerhalb des Bereichs zwischenMinimalwertundMaximalwert, wird der Rand des Drehfelds für einen kurzen Moment rot und der Wert wird auf den vorherigen Wert zurückgesetzt.
- Maximalwert. Maximalwert, den Sie für das Drehfeld einstellen können.
- Inkrement. Wert, um den der Wert erhöht oder verringert werden soll, wenn Sie die Schaltflächen zum Verändern des Wertes verwenden.
- Eingabeformat. Format des angezeigten Wertes.
- Bearbeitbar. Ermöglicht die Eingabe des Drehfeld-Wertes mit Tastaturtasten.TIPP: Auch wennBearbeitbaraufFalschgesetzt ist, können Sie die Drehfeld-Schaltflächen verwenden, um den Wert des Drehfelds zu erhöhen oder zu verringern.
- Schaltflächen anzeigen. Zeigt Schaltflächen zum Erhöhen oder Verringern des Werts an.
Rückmeldung geben