Datenraster konfigurieren
Konfigurieren Sie ein Datenraster zur Anzeige von Daten aus einem Projektknoten oder einer Datenbank.
- Klicken Sie inProjektansichtinUImit der rechten Maustaste auf einen Container und wählen Sie dann .
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischen der EigenschaftModellund einem Knoten.Ausgewählter KnotenKombinationsfeldDatenbank-ObjektIn Datenbanktabellen enthaltene WerteProjektknotenWerte von Attributen oder Eigenschaften aller direkten untergeordneten KnotenWeitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- (Optional) Geben Sie die Art der Elemente an, die im Objekt angezeigt werden sollen, indem SieItemKindfestlegen.TIPP:Die EigenschaftItemKindwird automatisch mit dem unter den untergeordneten Knoten erkannten Objekt- oder Variablentyp festgelegt.Wenn das Modell beispielsweise auf einem Ordnerknoten basiert, der mehrere Instanzen einesMotor-Objekttyps enthält, wirdItemKindautomatisch mit der Referenz auf denMotor-Typ gesetzt. In diesem Fall sind die angezeigten Werte die Attribute oder Eigenschaften der verschiedenen Instanzen (Motor1,Motor2,Motor3usw.).
- Fügen Sie dem Raster Spalten hinzu, indem Sie nebenSpaltenauswählen.
- Konfigurieren Sie die Spalten, indem Sie die Werte der EigenschaftenTextundTiteleinstellen.
- (Optional) Verbinden Sie inEreignisseAuswahl geändertmit der MethodeAktualisieren.Die in dem Objekt enthaltenen Elemente werden jedes Mal aktualisiert, wenn Sie mit dem Objekt interagieren.
- (Optional) Sortieren Sie Elemente, indem Sie die WerteSortierreihenfolgeundSortieren nachfestlegen.
Rückmeldung geben