Kreisdiagramm konfigurieren

Konfigurieren Sie ein
Kreisdiagramm
-Objekt, um Daten aus einem Projektknoten oder einer Datenbank abzurufen.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    unter
    UI
    mit der rechten Maustaste auf einen Container und wählen Sie dann
    Neu
    Daten-Steuerelemente
    Kreisdiagramm
    aus.
  2. Erstellen Sie in
    Eigenschaften
    einen dynamischen Link zwischen der Eigenschaft
    Modell
    und einem Knoten.
    Ausgewählter Knoten
    Kombinationsfeld
    Datenbank-Objekt
    In Datenbanktabellen enthaltene Werte
    Projektknoten
    Werte von Attributen oder Eigenschaften aller direkten untergeordneten Knoten
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  3. (Optional) Geben Sie die Art der Elemente an, die im Objekt angezeigt werden sollen, indem Sie
    ItemKind
    festlegen.
    TIPP:
    Die Eigenschaft
    ItemKind
    wird automatisch mit dem unter den untergeordneten Knoten erkannten Objekt- oder Variablentyp festgelegt.
    Wenn das Modell beispielsweise auf einem Ordnerknoten basiert, der mehrere Instanzen eines
    Motor
    -Objekttyps enthält, wird
    ItemKind
    automatisch mit der Referenz auf den -Typ gesetzt. In diesem Fall sind die angezeigten Werte die Attribute oder Eigenschaften der verschiedenen Instanzen (, , usw.).
  4. Konfigurieren Sie Diagrammbeschriftungen, indem Sie einen dynamischen Link zwischen
    Beschriftung
    und einem variablen Argument wie z. B. erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.