Die Darstellung eines Zeichenobjekts ändern
Ändern Sie die Eigenschaften eines Zeichenobjekts, um dessen Darstellung zu ändern.
TIPP:
Für die Angabe der Eigenschaftswerte doppelklicken Sie entweder auf einen vorhandenen Wert und geben dann den numerischen Wert für den Wert dieser Eigenschaft ein oder wählen Sie aus, um zum Tag im Controller zu navigieren und es auszuwählen. Der Wert des Tags ist dann der Wert für die Eigenschaft. Für die Änderung einer Farbeigenschaft wählen Sie in
Dynamischen Link hinzufügen
Eigenschaften
den Farbblock aus, um Farbe auswählen
zuöffnen, und ziehen Sie dann mit der Maus, um die neue Farbe auszuwählen.- Wählen Sie inProjektansichtoder im Editor das Zeichenobjekt aus.
- Erweitern Sie inEigenschaftendie KategorieDarstellungund ändern Sie die Eigenschaften. Die angezeigten Eigenschaften richten sich nach dem ausgewählten Zeichenobjekt:
- Rahmenfarbe. Geben Sie die Farbe des Objektrands an.
- Rahmenstärke. Geben Sie die Stärke des Objektrands in Pixel an.
- Füllfarbe. Wählen Sie die Füllfarbe des Objekts aus.
- Opazität. Wählen Sie die Opazität des Zeichenobjekts aus. Für ein transparentes Objekt geben Sie hier der Wert „0“ ein.
- Drehung. Geben Sie die Drehung des Objekts um seinen Mittelpunkt an. Für die Drehung im Uhrzeigersinn geben Sie hier positive Werte ein.
- Stärke. Die Stärke der Stiftlinie, die das Objekt zeichnet.
- Sichtbar. Geben Sie an, ob das Zeichenobjekt zur Laufzeit sichtbar ist. Wählen SieWahr, um das Objekt sichtbar zu machen. Wählen Sie hierFalschaus, wenn es zur Laufzeit nicht sichtbar sein soll.
Rückmeldung geben