Polylinie oder Polygon zeichnen
Für das Zeichnen einer Polylinie oder eines Polygons verwenden Sie das Tool
Polylinie
.- Doppelklicken Sie in derProjektansichtauf den Container, um das Objekt einzuschließen.
- Wählen Sie in der Symbolleiste des EditorsPolylinieaus.
- Positionieren Sie im Editor das Fadenkreuz an der Stelle, an der die Polylinie bzw. das Polygon beginnen soll.
- Zeichnen Sie die Form:
- Polylinie. Wählen Sie auf dem Bildschirm Punkte aus. Die Form schließen Sie durch Drücken der Tasteab.Esc
- Polygon. Wählen Sie auf dem Bildschirm Punkte und danach den Startpunkt aus, an dem das Polygon wieder geschlossen wird. Wenn das letzte Liniensegment nicht mit dem ersten Liniensegment verbunden werden soll, halten Sie bei der Positionierung des letzten Liniensegments die-Taste gedrückt.CtrlTIPP: Um die Form einer Polylinie oder eines Polygons zu ändern, wählen Sie den Ziehpunkt eines Segments aus und ziehen ihn an die gewünschte Stelle.
Das Objekt wird im Editor und in der
Projektansicht
angezeigt.Rückmeldung geben