Stylesheets

Verwenden Sie Stylesheet-Objekte, um den Stil von Grafikobjekttypen und Instanzen anzupassen.
TIPP: Projekte können mehrere Stylesheets enthalten. Mehrere Stylesheets ermöglichen es Ihnen, zwischen verschiedenen Stilen zu wechseln. So können Sie zum Beispiel zur Laufzeit zwischen einer hellen und einer dunklen Oberfläche umschalten.

Reihenfolge der Auflösung

Wenn eine Darstellungseigenschaft auf den Standardwert gesetzt ist, der durch grauen Text angezeigt wird, erbt die Eigenschaft den Wert von einer höheren Ebene.
Die Werte von Stileigenschaften werden in dieser Reihenfolge aufgelöst:
  1. Objektinstanz
    . Stile einer Grafikobjekt-Instanz.
    Weitere Informationen finden Sie unter Eigenschaften von Grafikobjekten bearbeiten.
  2. Objekttyp
    . Stile eines Grafikobjekttyps.
    Weitere Informationen finden Sie unter Eigenschaften von Grafikobjekten bearbeiten.
  3. Steuerelemente-Stil
    . Von einem Stylesheet stammende Stile, die auf ein bestimmtes Grafikobjekt angewendet werden. Zum Beispiel ein Stil, der auf ein Schaltflächen-Steuerelement angewendet wird. Verwenden Sie die Eigenschaft
    Stil
    , um einen Stil auf ein bestimmtes Objekt anzuwenden.
  4. Globaler Stil
    . Stile aus einem Stylesheet, die auf alle Grafikobjekte angewendet werden. Zum Beispiel die Standardschriftgröße.
    Weitere Informationen finden Sie unter Stylesheet konfigurieren und Globalen Stil auf das Projekt anwenden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.