Push-Agent konfigurieren
Fügen Sie eine Push-Agent-NetLogic von hinzu und konfigurieren Sie die Parameter des Push-Agent.
Vorlagenbibliotheken
Voraussetzungen
- Installieren Sie die PaketeMQTTNetundNewtonSoft.Json. Weitere Informationen finden Sie unter NuGet-Pakete.TIPP: Sie können die erforderlichen Bibliotheksversionen in der Push-Agent-Beschreibung unterVorlagenbibliothekenüberprüfen.
- So konfigurieren Sie einen Push-Agent
- Wählen Sie in der HauptsymbolleisteVorlagenbibliotheken
- Suchen Sie inVorlagenbibliothekennachPush Agent.
- Ziehen Sie unterKomponentenPush-Agentauf die NetLogic in derProjektansicht.
- Wählen SieSchließenaus.
- Wählen Sie in derProjektansichtdie OptionPush-Agentaus.
- Bearbeiten Sie inEigenschaftendie Eigenschaften des Push-Agent.Weitere Informationen finden Sie unter Push-Agent-Eigenschaften.
- Doppelklicken Sie in derProjektansichtaufPush-Agent.In einer separaten Registerkarte wird ein externer Editor geöffnet.
- Erstellen Sie das Projekt.
- Erzeugen Sie die ZS- und Client-Zertifikate. Weitere Informationen finden Sie unter Zertifikat erstellen.WICHTIG: Verwenden Sie die neueste OpenSSL-Bibliothek und den neuesten Verschlüsselungsalgorithmus, die in .NET unterstützt werden, um die PFX-Zertifikate zu generieren. Wenn Sie den RC2-Algorithmus verwenden, um das PFX-Zertifikat zu generieren, schlägt die zertifikatbasierte Authentifizierung für Azure IoT Hub auf dem Terminal fehl.
- Implementieren Sie die PushAgent-NetLogic in der Anwendungsschnittstelle. Weitere Informationen finden Sie unter Push-Agent-Schnittstelle.
Push-Agent
Rückmeldung geben