Vorlage löschen

Löschen Sie eine Vorlage aus einer Bibliothek, die Sie nicht mehr benötigen.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    aus.
  2. Wählen Sie eine Bibliothek oder einen Bibliotheksordner aus, der die zu löschende Vorlage enthält.
    TIPP: Sie können die Suche auch verwenden, um die Vorlage zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter Nach einer Vorlage suchen.
  3. Wählen Sie unter
    Komponenten
    eine Vorlage aus, die gelöscht werden soll.
  4. Wählen Sie neben
    Komponenten
    die Option
    Löschen
    .
  5. Wählen Sie
    Ja
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.