Ereignislogger bearbeiten

Einen Ereignislogger bearbeiten Sie im mittleren Fensterbereich und in den
Eigenschaften
.
  1. So bearbeiten Sie einen Ereignislogger:
  2. Doppelklicken Sie in der
    Projektansicht
    auf ein Ereignisloggerobjekt.
  3. Um die zu protokollierenden Variablen zu ändern, erweitern Sie im Editor Kategorien, um Variablen-Kontrollkästchen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Anschließend wählen Sie
    Anwenden
    aus.
    WICHTIG:
    Bei der Auswahl einer zu protokollierenden Variable wird unter
    Zu protokollierende Ereignisfelder
    automatisch ein dynamischer Link angelegt. Ein dynamischer Link zeigt auf das entsprechende automatisch ausgewählte Ereignisargument. Wenn das Ereignisargument die Daten von Interesse nicht darstellt, wählen Sie im Dialogfeld
    Dynamischer Link
    ein anderes Attribut aus.
    Sie können mehrere Ereignisargumente mithilfe von dynamischen Links oder Konvertern (z. B. einem Zeichenfolgenformatierer) kombinieren.
  4. Legen Sie zum Ändern der Ereignisloggereigenschaften in
    Eigenschaften
    Folgendes fest:
    • Aktiviert
      :
      • Wahr
        . Der Logger protokolliert Ereignisse.
      • Falsch
        . Der Logger protokolliert keine Ereignisse.
    • Gebietsschemata
      . Die Übersetzungen der basierend auf den Gebietsschema-IDs (z. B.
      en-US
      ) in der Datenbank gespeicherten lokalisierten Zeichenfolgen.
    • Datenbank
      . Die Datenbank, die die Logger-Daten aufzeichnet.
  5. So fügen Sie eine Ereigniskonfiguration hinzu und protokollieren Ereignisse von Interesse:
    1. Wählen Sie unter
      Eigenschaften
      neben
      Ereigniskonfigurationen
      die Option
      Add
      aus.
    2. Legen Sie unter
      Ereigniskonfiguration
      #
      die
      Ereignisquelle
      fest.
      Quelle
      Wert der
      Ereignisquelle
      Wert von
      Teilbaum abhören
      Beliebiges Projektobjekt:
      (kein Wert)
      Wahr
      Ein Knoten/Objekt und alle seine untergeordneten Knoten:
      Dynamischer Link (übergeordneter Knoten/Objekt)
      Wahr
      Ein bestimmtes Projektobjekt:
      Dynamischer Link (bestimmtes Objekt)
      Falsch
    3. Wählen Sie in
      Ereignistyp
      den Ereignistyp von Interesse aus.
      TIPP: Erwägen Sie die Erstellung eines speziell für Audit-Eignistypen bestimmten Ereignisloggers.
    4. Wählen Sie im mittleren Fensterbereich die zu protokollierenden Variablen und dann
      Anwenden
      aus.
      WICHTIG:
      Bei der Auswahl einer zu protokollierenden Variable wird unter
      Zu protokollierende Ereignisfelder
      automatisch ein dynamischer Link angelegt. Ein dynamischer Link zeigt auf das entsprechende automatisch ausgewählte Ereignisargument. Wenn das Ereignisargument die Daten von Interesse nicht darstellt, wählen Sie im Dialogfeld
      Dynamischer Link
      ein anderes Attribut aus.
      Sie können mehrere Ereignisargumente mithilfe von dynamischen Links oder Konvertern (z. B. einem Zeichenfolgenformatierer) kombinieren.
    5. Wenn nur die durch Benutzerinteraktionen mit der Anwendung generierten Ereignisse protokolliert werden sollen, setzen Sie
      Nicht-interaktive Sitzungen ausgeschlossen
      auf
      Wahr
      .
  6. Um eine Ereigniskonfiguration zu löschen und die Protokollierung bestimmter Ereignisse zu beenden, wählen Sie in
    Eigenschaften
    neben
    Ereigniskonfiguration
    #
    Löschen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.