Optionale Objekte zu einem Knoten hinzufügen

Fügen Sie optionale Objekte zu Objekten, die diese unterstützen, hinzu.
TIPP: Die verfügbaren optionalen Objekte hängen von der Typdefinition des übergeordneten Objekts ab.
Voraussetzungen
Fügen Sie Knoten zum Projekt hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Instanzen von Typen hinzufügen, die in Begleitspezifikationen definiert sind.
  • So fügen Sie optionale Objekte einem Knoten hinzu
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt und wählen Sie
    Neu
    Optionale Objekte
    object-to-add
    aus.
Das optionale Objekt wird unter dem Knoten angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.