Den OPC UA-Client konfigurieren
Konfiguriert erweiterte Eigenschaften eines OPC UA-Clients.
Voraussetzungen
- So konfigurieren Sie den OPC UA-Client
- Wählen Sie in derProjektansichteinen OPC UA-Client aus.
- Konfigurieren Sie inEigenschaftendie Einstellungen des OPC UA-Clients.
- Ereignisse:
- Keine. Überwacht keine Ereignisse.
- Alle. Überwacht alle Ereignisse.
- Alarme. Überwacht nur Alarmereignisse.
- Knoten-IDs beim Start synchronisieren. Synchronisiert die NodeIDs der OPC UA-Knoten, die zur Entwurfszeit importiert werden. Synchronisieren Sie die NodeIDs mit denselben Knoten auf dem OPC UA-Server, mit dem sich der OPC UA-Client zur Laufzeit verbindet.TIPP: Wenn die Situation auf dem Server nicht bekannt ist, setzen SieKnotenIDs synchronisierenbeim Start aufWahr.
- Maximale Array-Länge. Die maximale Anzahl von Elementen in einem Array.TIPP: Wenn OPC UA-Clients unterschiedlicheMaximale Array-Länge-Werte haben, wird derMaximale Array-Länge-Wert des ersten OPC UA-Clients für alle Clients angewendet.
- Server-Endpunkt-URL. Das Kommunikationsprotokoll und die Netzwerkadresse des Endpunkts auf dem OPC UA-Server.
- Serveridentität verifizieren:
- Wahr. Akzeptiert das Zertifikat nur, wenn das Zertifikat vertrauenswürdig ist.
- Falsch. Akzeptiert das Zertifikat vorübergehend, auch wenn das Zertifikat nicht vertrauenswürdig ist.
- Mindestsicherheitsmodus für Meldungen:
- Keine. Die Meldungen können unsigniert und unverschlüsselt sein.
- Signatur. Die Meldungen müssen signiert oder signiert und verschlüsselt sein.
- Signatur und Verschlüsselung. Die Meldungen müssen signiert und verschlüsselt sein.
- Mindestsicherheitsrichtlinie:
- Keine. Der OPC UA-Client benötigt keine spezielle Sicherheitsrichtlinie.
- Basic256Sha256. Der OPC UA-Client benötigt diese Richtlinie oder eine sicherere Richtlinie.
- Aes128_Sha256_RsaOaep. Der OPC UA-Client benötigt diese Richtlinie oder eine sicherere Richtlinie.
- Aes256_Sha256_RsaPss. Der OPC UA-Client benötigt diese Richtlinie.
- Client-Zertifikatdatei. Die öffentlicheDER-Zertifikatdatei des OPC UA-Clients (X509v3).TIPP: Die Client-Zertifikatdatei muss sich im OrdnerFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/befinden.
- Private Schlüsseldatei des Clients. Die privatePEM-Schlüsseldatei des OPC UA-Clients kodiert mit ASCII Base64.TIPP: Die private Schlüsseldatei des Clients muss sich im OrdnerFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/befinden.
- Anwendungs-URI. Eine URI, die die Anwendungsinstanz global identifiziert.
- Anwendungsname. Eine lesbare ID der Anwendungsinstanz, die nicht eindeutig sein muss.
- Produkt-URI. Die URI, die die Software global identifiziert.
- Typ der Benutzeridentität:
- Anonym. Keine Informationen über den Benutzer verfügbar.
- Benutzer/Passwort:
- Benutzername. Name des Benutzers.
- Passwort. Passwort des Benutzers.
- Zertifikat:
- Benutzerzertifikatdatei. Die öffentlicheDER-Zertifikatdatei des Benutzers (X509v3).TIPP: Die öffentliche Zertifikatdatei des Benutzers muss sich im OrdnerFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/befinden.
- Private Schlüsseldatei des Benutzers. Die privatePEM-Schlüsseldatei des Benutzers, kodiert mit ASCII Base64.TIPP: Die private Schlüsseldatei des Benutzers muss sich im OrdnerFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/befinden.
Rückmeldung geben