Knoten zur Laufzeit importieren
Das Importieren von Knoten zur Laufzeit erfordert eine anfängliche Konfiguration.
Voraussetzungen
- So importieren Sie Knoten zur Laufzeit
- Wählen Sie inProjektansichteinen OPC UA-Client.
- Wählen Sie inEigenschaftendie Option nebenLaufzeitkonfigurationen.Laufzeitkonfigurationerscheint unter#Laufzeitkonfigurationen.
- Stellen Sie die Eigenschaften vonLaufzeitkonfigurationein:#
- Lokaler Zielknoten. Entwurfsknoten, in den der betreffende Knoten und alle seine Kindknoten importiert werden.
- Remote-Quellknoten. Pfad des interessierenden Knotens im Server-Informationsmodell ab, ausgedrückt als Folge von, getrennt durchBrowseName/. Wählt alle untergeordneten Knoten des angegebenen Knotens aus. Der Serverstammknoten muss nicht angegeben werden.
- Inhaltssynchronisierungsmodus:
- Keine Synchronisierung. Deaktiviert den Import von Knoten und Variablenwerten.
- Nur Import. Importiert die interessierenden Knoten, behält aber die Knotenstruktur oder die Werte der synchronisierten Variablen nicht bei.
- Werte importieren und synchronisieren. Importiert die Knoten von Interesse und behält die Variablenwerte synchronisiert bei.
- Vollständige Synchronisierung. Importiert die interessierenden Knoten und behält ihre Struktur und die Werte der Variablen synchronisiert bei.
- Remote-Quellknoten einschließen:
- Falsch. Importiert nur untergeordnete Knoten.
- Wahr. Importiert sowohl den im Remote-Quellknoten angegebenen Knoten als auch die Unterknoten.
- Ereignis-Synchronisierung aktivieren. Zeigt im OPC UA-Client-Knoten, der inLokaler Zielknotenangegeben ist, die Ereignisse an, die von dem in Remote-Quellknoten angegebenen Server-Knoten erzeugt wurden.
- Ereignistyp. Der Ereignistyp, der von Interesse ist, gehört zu den Ereignissen, die von dem in Remote-Quellknoten angegebenen Serverknoten generiert wurden, und wird in dem inLokaler Zielknotenangegebenen OPC UA-Client-Knoten angezeigt.TIPP: Wählen SieDynamischen Link hinzufügen
Rückmeldung geben