Ordner erstellen
Erstellen Sie einen Ordner für Knoten in Ihrem Projekt.
Sie können von jedem Ordner mehrere Versionen erstellen. Wenn Sie einen Ordner erstellen, verfügt der Ordner automatisch über ein mit der rechten Maustaste anklickbares Kontextmenü für die Erstellung spezieller Elemente für diese Ordnerkategorie. Vor jeder Ordnerkategorie wird ein Symbol angezeigt.
- Erstellen Sie in derProjektansichteines der Folgenden:
- Ordner. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten, der den Ordner enthalten soll, und wählen Sie dann aus.
- Kategorieordner. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten der Projektebene, wählen SieNeuund dann die Ordnerkategorie aus.
Ordner#
wird in der Projektansicht
angezeigt.Ordner
Rückmeldung geben