Knoten löschen
Löschen Sie einen Knoten, um ihn aus dem Projekt zu entfernen. Durch das Löschen eines Knotens werden alle Referenzen zu anderen Knoten entfernt. Wenn der gelöschte Knoten auf andere Knoten verweist, werden Sie aufgefordert, alle Referenzen zu anderen Knoten zu entfernen.
- Wählen Sie in derProjektansichtden Knoten aus.
- Wählen Sie in der Symbolleiste der Ansicht die OptionLöschen
- Wenn der Knoten auf andere Knoten verweist, wird eine Liste der referenzierten Knoten angezeigt. Wählen SieLöschen, um das Löschen zu bestätigen.
Rückmeldung geben