Bereich zu einer Variable hinzufügen
Fügen Sie minimal und maximal zulässige Werte zu numerischen Variablen hinzu. Grenzwerte erzwingen ein bestimmtes Verhalten, wenn der Wert außerhalb des Bereichs der Grenzwerte liegt.
- Wählen Sie inProjektansichteine Variable.
- Klicken Sie im FeldEigenschaftenmit der rechten Maustaste auf den Namen der numerischen Variable und wählen Sie aus.
- Geben Sie unterEURangeFolgendes an:
- Niedrig-Grenzwert. Den Niedrig-Grenzwert des Variablenwerts
- Hoch-Grenzwert. Den Hoch-Grenzwert des Variablenwerts
- Beschränken. BeiWahrwerden die Werte für die Variable auf den Niedrig- und Hoch-Grenzwert beschränkt.
Bereich
Rückmeldung geben