Knotenzeiger erstellen
Erstellen Sie einen Knotenzeiger in der
Projektansicht
, um auf einen anderen Knoten des Projekts zu verweisen.- Wählen Sie in derProjektansichtden Ordner oder das Objekt, das die Variable enthalten soll.
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zu dem Knoten, auf den gezeigt werden soll.Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- (Optional) Erweitern SieKnotenzeigerund geben Sie die nachfolgenden Eigenschaften an:#
- Art. Die Art des Knotens, auf den der Knotenzeiger verweist.
- Knotenklasse. Entweder:
- Instanz
- Typ
- Jede
- (Optional) Wählen Sie inEigenschaftendie Option , wählen SieAnzeigenameund geben Sie den Anzeigenamen ein.
- (Optional) Wählen Sie unterEigenschaftendie Option , wählen SieBeschreibungund geben Sie die Beschreibung ein.
Zeiger
Knotenzeiger
Rückmeldung geben