Projekt wiederherstellen

Wenn ein Projekt beschädigt ist oder unerwünschte Änderungen gespeichert wurden, können Sie eine frühere Version des Projekts wiederherstellen.
Stellen Sie sicher, dass das Projekt im Ordner
FactoryTalk Optix Studio
geschlossen ist.
  1. Kopieren Sie aus dem Ordner
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\[Project Name]
    den gesamten Ordner der gewünschten Sicherung.
  2. Ersetzen Sie den aktuellen Projektordner durch den Sicherungsordner.
  3. Öffnen Sie das Projekt und überprüfen Sie, ob es erfolgreich wiederhergestellt wurde.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.