Rezeptschema konfigurieren
Konfigurieren Sie ein Rezeptschema mit einem Assistenten.
- Wählen Sie in der SymbolleisteDashboardseite öffnen
- Wählen Sie im mittleren FensterbereichRezept konfigurierenaus.
- Wählen Sie ein bestehendes Rezept aus oder erstellen Sie ein neues Rezept:
- So erstellen Sie ein Rezept:
- Wählen SieNeues Rezeptaus.
- Bearbeiten SieName.
- Vervollständigen SieZielknoten.Der Zielknoten definiert die Bestandteile des Rezeptschemas. Der Zielknoten kann ein beliebiger Projektknoten sein, der die gewünschten Variablen enthält.Zum Beispiel kann der Zielknoten Folgendes sein:
- Der OrdnerModell
- Ein Objekt innerhalb des OrdnersModell
- Ein Knoten, der Variablen von einem oder mehreren Controllern enthält
TIPP: Um in einem komplexen Projekt in mehreren Knoten enthaltene Variablen als Zutaten eines Rezeptschemas zu definieren, erstellen Sie ein eigenes Objekt im OrdnerModellund fügen darin Variablen hinzu. Erstellen Sie dann einen dynamischen Link zwischen den Variablen und den Zutaten. Wenn das Objekt als Zielknoten ausgewählt ist, ist die Auswahl der Zutaten des Rezeptschemas intuitiv, da nur die Variablen angezeigt werden, auf die im Objekt verwiesen wird. - Wählen SieWeiteraus.
- So bearbeiten Sie ein vorhandenes Rezept:
- Wählen Sie ein vorhandenes Rezept aus.
- Bearbeiten Sie die Rezepteigenschaften.
- So duplizieren Sie ein vorhandenes Rezept:TIPP: Das Duplizieren eines vorhandenen Rezepts ermöglicht es Ihnen, schnell ein neues Rezept auf der Grundlage des vorhandenen Rezepts zu erstellen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein vorhandenes Rezept und wählen SieDuplizieren.
- Bearbeiten Sie bei Bedarf die Rezepteigenschaften.
- Wählen SieWeiteraus.
- Wählen Sie eine vorhandene Datenbank aus oder konfigurieren Sie eine neue:
- So verwenden Sie eine vorhandene Datenbank:
- Wählen Sie eine vorhandene Datenbank aus.
- Bearbeiten Sie bei Bedarf die Datenbankeigenschaften.
- Wählen SieWeiteraus.
- So erstellen Sie eine Datenbank:
- Wählen SieNeue Datenbankaus.
- Bearbeiten Sie bei Bedarf die FelderNameundTyp.
- Wählen SieWeiteraus.
- Bearbeiten Sie bei Bedarf die Datenbankeigenschaften.
- Wählen SieWeiteraus.
- So duplizieren Sie eine verfügbare Datenbank:TIPP: Durch das Duplizieren einer vorhandenen Datenbank können Sie schnell eine auf einer vorhandenen Datenbank basierende Datenbank erstellen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine verfügbare Datenbank und wählen SieDuplizierenaus.
- Bearbeiten Sie bei Bedarf die Datenbankeigenschaften.
- Wählen SieWeiteraus.
- Wählen Sie die zu verwendenden Rezeptparameter aus.TIPP: Sie können die in anderen Variablen eingebetteten Variablen (Parameter) mithilfe des UmschalterVerschachtelte Variablenein- oder ausblenden. Mithilfe des FeldsSuchefinden Sie schnell die auszuwählenden Parameter.
- Wählen SieWeiteraus.
- Überprüfen Sie die Einstellungen.
- Wählen SieBeendenaus.
Schema
Rezeptschema
Rückmeldung geben