Rezepte zur Laufzeit verwalten

Verwenden Sie das Rezepte-Editor-Widget, um ein neues Rezept zu speichern, ein vorhandenes Rezept zu löschen oder ein Rezept auf den Controller anzuwenden.
Wenn der Benutzer zur Laufzeit ein Rezept erstellt, bearbeitet oder aus der Datenbank lädt, wird im Stammprojektknoten automatisch ein Alias auf den Knoten
Modell bearbeiten
erstellt. Der Alias-Knoten hat denselben Namen wie das Rezeptschema, auf das er verweist. Bis der Knoten gespeichert, gelöscht oder an den Controller gesendet wird, enthält er eine temporäre Kopie der erstellten, bearbeitbaren oder geladenen Rezeptdaten.
WICHTIG: Wenn die Ausführung von
FTOptixApplication
stoppt, werden der Knoten
Modell bearbeiten
und seine Daten gelöscht.
  • So verwalten Sie Rezepte zur Laufzeit
  • So speichern Sie ein neues Rezept:
    1. Bearbeiten Sie die Werte der Zutaten.
    2. Geben Sie in der Rezeptliste einen Namen für das Rezept ein.
    3. Wählen Sie
      Speichern
      .
  • Um ein Rezept zu löschen, markieren Sie es und wählen Sie
    Löschen
    .
  • So wenden Sie ein Rezept auf den Controller an:
    1. Wählen Sie ein Rezept.
      Die Zutatenwerte des Rezepts werden angezeigt.
    2. Wählen Sie
      Anwenden
      aus.
      In der rechten Spalte werden die Zutatenwerte angezeigt, die in den Controller geladen wurden.
    3. Um die Zutatenwerte auf dem Controller zu ändern, bearbeiten Sie die Werte, wählen Sie
      Speichern
      und wählen Sie
      Anwenden
      .
      Die Werte der Zutaten auf dem Controller werden in der rechten Spalte aktualisiert.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.