Nicht standardmäßige Maßeinheiten konfigurieren

Im
Wörterbuch der technischen Einheiten
können Sie nicht standardmäßige Maßeinheiten konfigurieren. Mithilfe nicht standardmäßiger Maßeinheiten können Sie beispielsweise die Anzahl der pro Stunde produzierten Teile in Schlägen pro Minute ausdrücken.
Nicht standardmäßige Maßeinheiten haben bestimmte Eigenschaften.
Steigung
ist der Umwandlungskoeffizient zur Konvertierung des standardmäßigen Einheitswerts in die nicht standardmäßige Einheit.
Achsenabschnitt
ist der auf die referenzierte Maßeinheit zu addierende Wert. Die Konvertierung erfolgt über den linearen Ausdruck
Y = M x X + Q
, wobei
X
der Eingangswert,
M
die Steigung und
Q
der Achsenabschnitt für die Berechnung des Ausgangsergebnisses
Y
ist.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Modell
    .
  2. Wählen Sie
    Neu
    Alle
    Technische Einheit
    aus.
  3. Wählen Sie
    Wörterbuch der technischen Einheiten
    aus.
  4. Doppelklicken Sie auf das neue Wörterbuch.
  5. Wählen Sie in der Titelleiste der sich in der Mitte des Bildschirms öffnenden
    MeasurementSystemMap
    Add
    aus.
    In der Zuordnungstabelle wird eine neue Zeile angezeigt.
  6. Wählen Sie in der Spalte
    Physische Dimension
    die Referenzmenge für die nicht standardmäßige Maßeinheit aus.
    Wählen Sie beispielsweise für Schläge pro Minute
    Frequenz
    Hertz
    aus.
  7. Geben Sie in der Spalte
    Anzeigename
    den Namen der Maßeinheit ein.
  8. Geben Sie in der Spalte
    Beschreibung
    eine Beschreibung der Maßeinheit ein.
    TIPP: Sowohl
    Name
    als auch
    Beschreibung
    können über das Objekt
    Lokalisierungswörterbuch
    übersetzt werden.
  9. Geben Sie in der Spalte
    Steigung
    den Umwandlungskoeffizienten für den standardmäßigen Einheitswert ein.
    Geben Sie beispielsweise
    60
    für die Berechnung von „Schläge pro Minute“ ein.
  10. Geben Sie in der Spalte
    Achsenabschnitt
    den auf die referenzierte Maßeinheit hinzuzurechnenden Wert ein.
    Geben Sie zum Beispiel
    0
    ein.
In der Spalte
Ergebnis
wird das Umwandlungsergebnis in der neuen Maßeinheit angezeigt.
TIPP:
Nachstehend finden Sie ein Beispiel für eine nicht standardmäßige Maßeinheit, die 1 Hz = 60 Schläge pro Minute ausdrückt und die folgenden konfigurierten Eigenschaften enthalten kann:
  • Physikalische Größe
    . Frequenz.
  • Anzeigename
    . BPM.
  • Steigung
    . 60.
  • Achsenabschnitt
    . 0.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.