Sitzungs- und Fallback-Gebietsschemata konfigurieren
Legen Sie das Gebietsschema der Sitzung fest, um die Sprache für Text, Format oder Daten und das Maßsystem für Werte zu bestimmen. Das Gebietsschema der Sitzung zur Laufzeit basiert auf dem Benutzergebietsschema oder dem Objekt
Sitzungs-Benutzeroberfläche
.Wenn es kein Gebietsschema für den Benutzer oder das
Sitzungs-Benutzeroberfläche
-Objekt gibt, verwendet das Projekt das erste Gebietsschema in der Eigenschaft Gebietsschemata
. Konfigurieren Sie Gebietsschemata für den Fall, dass das benutzerdefinierte Gebietsschema der Sitzung zur Laufzeit nicht konfiguriert ist oder die Übersetzung für ein Gebietsschema der Sitzung nicht verfügbar ist.- Wählen Sie in derProjektansichtden Projektknoten aus.
- Erweitern Sie inEigenschaftendie OptionLokalisierungund geben Sie dann inGebietsschemataein oder mehrere Gebietsschemata durch Kommata getrennt ein. Zum Beispiel: it-IT, fr-FR, en-US.TIPP:FactoryTalk Optix Studiofügt eine Spalte in der TabelleÜbersetzungseditordes ObjektsLokalisierungswörterbuchfür jedes neue Gebietsschema hinzu.
- InFallback-Gebietsschemata für Übersetzungengeben Sie zusätzliche Gebietsschemata ein, die durch Kommas getrennt sind, wie z. B. it-IT, fr-FR und en-US.
TIPP:
Zur Laufzeit verwendet
FactoryTalk Optix
das erste Gebietsschema in der Eigenschaft Gebietsschemata
, das für das Projekt eingestellt ist, oder das Gebietsschema, das für den aktuellen Benutzer eingestellt ist. Wenn die Liste der Gebietsschemata ein nicht unterstütztes Gebietsschema enthält oder eine Übersetzung im Lokalisierungswörterbuch
fehlt, verwendet das Projekt das erste Fallback-Gebietschema.Gebietsschema der Sitzung
Fallback
Fallback-Gebietsschema
Rückmeldung geben