Anwendungsvariablen
Binden Sie die Eigenschaft eines Grafikobjekts an eine vordefinierte Variable der
Anwendung
, um die FTOptixApplication
zu konfigurieren. Sie können sie beispielsweise an die Sichtbarkeit einer Eigenschaft binden, um das Objekt basierend auf den Maschinen- oder Prozessstatus blinken zu lassen.Informationen über das Binden einer Variable finden Sie unter Dynamische Links erstellen.Die Kategorie
Anwendung
im Browser für dynamische Links zeigt die Variablen bezogen auf die FTOptixApplication
.Variable | Typ | Definition | Schreibbar oder Lesbar | Neustart erforderlich |
---|---|---|---|---|
Schnell blinken | Boolean | Ein variabler Wert, der abwechselnd für 1 Sekunde gesetzt und für 0,5 Sekunden gelöscht wird. | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Mittelschnell blinken | Boolean | Ein variabler Wert, der abwechselnd für 2 Sekunden gesetzt und für 1 Sekunde gelöscht wird. | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Langsam blinken | Boolean | Ein variabler Wert, der abwechselnd für 3 Sekunden gesetzt und für 1,5 Sekunden gelöscht wird. | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Rückmeldung geben