Gerätevariablen

Binden Sie eine Eigenschaft eines Grafikobjekts an eine vordefinierte
Geräte
-Variable für die Anzeige der Arbeits- und Festplattenspeichernutzung des HMI-Geräts. Zum Beispiel kann durch Bindung mit der Variable
Freier Arbeitsspeicher
der verfügbare Arbeitsspeicher auf dem HMI-Gerät angezeigt werden. Informationen zum Binden einer Variablen finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Die Kategorie
Gerät
zeigt im Browser für dynamische Links die mit dem HMI-Gerät verknüpften Variablen an.
Gerätevariablen
Variable
Typ
Definition
Schreibbar oder Lesbar
Neustart erforderlich
Katalognummer
String
Die vom Controller ausgelesene Katalognummer
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
CPU-Frequenz
UInt32
Frequenz in MHz, mit der die CPU läuft.
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
CPU-Temperatur
UInt32
Temperatur der CPU in Grad Celsius
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
CPU-Auslastung
UInt32
Prozentualer Anteil der in den letzten zwei Sekunden genutzten CPU-Rechenleistung
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Ethernet-Netzwerk-Anzahl
UInt32
Anzahl der vom Gerät unterstützten Ethernet-Netzwerke
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Ethernetanschluss-Anzahl
UInt32
Anzahl der vom Gerät unterstützten physischen Ethernetanschlüsse
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Firmware-Datum
DateTime
Datum der Gerätefirmware
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Firmware-Version
String
Version der Gerätefirmware
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Hardware-Produktcode
UInt32
Hardware-Produktcode des Geräts
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Hardware-Produkttyp
UInt32
Hardware-Produkttyp des Geräts
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Hardware-Version
String
Version der Gerätehardware
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Hardware-Serie
String
Serie der Gerätehardware
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Hostname
String
Name des Geräts im Netzwerk
Lesen/Schreiben
Neustart erforderlich
Zeitpunkt der letzten Anwendungsaktualisierung
DateTime
Datum und Uhrzeit, zu der die Anwendung zuletzt auf dem Gerät bereitgestellt wurde
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Zeitpunkt des letzten Startvorgangs
DateTime
Datum und Uhrzeit, zu der das Gerät zuletzt gestartet wurde
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Betriebssystem-Version
String
Version des Geräte-Betriebssystems
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Produktname
String
Produktname des Geräts
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Schutzmodus aktiviert
Boolean
Deaktivierung der Anwendungs- und Firmware-Update auf dem Gerät
Lesen/Schreiben
Neustart erforderlich
System Manager-Version
String
Version des System Manager auf dem Gerät
Lesen/Schreiben
Neustart erforderlich
Gesamtbetriebszeit
UInt32
Gesamtbetriebszeit des Geräts in Stunden
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Freier Arbeitsspeicher
UInt32
Im HMI-Gerät verfügbarer ungenutzter RAM-Speicher in Kilobyte
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Arbeitsspeicher gesamt
UInt32
Insgesamt im HMI-Gerät verfügbarer RAM-Speicher in Kilobyte
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Genutzter Arbeitsspeicher
UInt32
Im HMI-Gerät genutzter RAM-Speicher in Kilobyte
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Freier Speicher
UInt32
Im HMI-Gerät verfügbarer nichtflüchtiger Speicher in Kilobyte
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Nichtflüchtiger Speicher gesamt
UInt32
Insgesamt im HMI-Gerät verfügbarer nichtflüchtiger Speicher in Kilobyte
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Genutzter Speicher
UInt32
Im HMI-Gerät genutzter nichtflüchtiger Speicher in Kilobyte
Schreibgeschützt
Kein Neustart erforderlich
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.