Anzeigevariablen
Binden Sie eine Eigenschaft eines Grafikobjekts an eine vordefinierte
Anzeige
-Variable, um den Bildschirm des HMI-Geräts zu konfigurieren. Zum Beispiel kann mit der Variable Helligkeit
die Helligkeitsstufe der Anzeige des HMI-Geräts angegeben werden. Informationen zum Binden einer Variablen finden Sie unter Dynamische Links erstellen.Die Kategorie
Anzeige
zeigt im Browser für dynamischen Links die mit dem Bildschirm des HMI-Geräts verknüpften Variablen an.Variable | Typ | Definition | Schreibbar oder Lesbar | Neustart erforderlich |
---|---|---|---|---|
Helligkeit | UInt32 | Die Helligkeit des Bildschirms des HMI-Geräts (1–10) | Lesen/Schreiben | Kein Neustart erforderlich |
Vertikale Auflösung | UInt32 | Die vertikale Auflösung der Anzeige des HMI-Geräts in Pixeln | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Horizontale Auflösung | UInt32 | Die horizontale Auflösung der Anzeige des HMI-Geräts in Pixeln | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Skalierung | UInt32 | Die Zoomstufe der Anzeige (50–200) | Lesen/Schreiben | Neustart erforderlich |
Ausrichtung | UInt32 | Die Ausrichtung der Anzeige: 0 = Querformat 1 = Hochformat 2 = Hochformat gespiegelt | Lesen/Schreiben | Neustart erforderlich |
Rückmeldung geben