Übersetzte Zeichenfolgen aus einer CSV-Datei importieren

Importieren Sie übersetzte Zeichenfolgen, damit die Zeichenfolgen nicht in einem Lokalisierungswörterbuch für das aktuelle Projekt erstellt und übersetzt werden müssen. Importieren Sie übersetzte Zeichenfolgen aus einer CSV-Datei, um die Übersetzungstabelle aufzufüllen.
Voraussetzungen
Die CSV-Datei muss bestimmte Spezifikationen erfüllen:
  • Jeder Schlüssel und die zugeordneten Übersetzungen müssen sich in einer neuen Zeile befinden.
  • In jeder Zeile müssen nacheinander der Schlüssel und die in doppelte Anführungszeichen eingeschlossenen und durch Komma getrennten zugehörigen Übersetzungen angegeben werden. Zum Beispiel "Key1", "Traduzione", "Translation". Sie können ein anderes Trennzeichen verwenden.
  • Die erste Zeile muss eine Kopfzeile sein. Zum Beispiel "Key", "it-IT", "en-US".
Zum Importieren der übersetzten Zeichnfolgen steht Ihnen in der Vorlagenbibliothek eine vordefinierte NetLogic zur Verfügung.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    aus.
  2. Wählen Sie in
    Vorlagenbibliotheken
    die Option
    Scripts
    aus.
  3. Ziehen Sie in
    Komponenten
    Übersetzungs-Importer und -Exporter
    in den Projektknoten oder den Ordner
    Übersetzungen
    .
  4. Wählen Sie in
    Vorlagenbibliotheken
    die Option
    Schließen
    aus.
  5. Nachdem Sie
    Übersetzungen importieren und exportieren
    ausgewählt haben, navigieren Sie in
    Eigenschaften
    zu
    CSVPath
    und wählen eine CSV-Datei aus.
  6. Wählen Sie in
    CharacterSeperator
    das Trennzeichen aus.
  7. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Übersetzungen importieren und exportieren
    und wählen Sie dann
    ImportTranslations ausführen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.