Zeichenfolge übersetzen
Übersetzen Sie eine Zeichenfolge, damit der Text der Zeichenfolge in verschiedenen Sprachen angezeigt werden kann.
Wenn für ein Gebietsschema keine Übersetzung erwartet wird, hängt die zur Laufzeit angezeigte Zeichenfolge vom Fallback-Gebietsschema des Benutzers ab.
- Erweitern Sie inProjektansichtdie OptionÜbersetzungenund doppelklicken Sie dann auf eine Lokalisierungsbibliothek.
- Wählen SieÜbersetzungsreferenzen anzeigen.
- Wählen Sie in der Zeile der zu übersetzenden Zeichenfolge die OptionSynchronisiert. In der Übersetzungstabelle wird ein neuer Schlüssel mit demselben Namen wie die Zeichenfolge angezeigt.
- (Optional) Benennen Sie den Schlüssel auf der SeiteÜbersetzungsreferenzum, um einen Schlüssel in der Übersetzungstabelle hinzuzufügen.Das Umbenennen eines Schlüssels entfernt nicht den Schlüssel mit dem vorherigen Namen.
- Wählen SieÜbersetzungstabelle anzeigen.
- Fügen Sie Übersetzungen für den Schlüssel hinzu.
übersetzen
Zeichenfolge
Rückmeldung geben