Versionskontrolle konfigurieren
Die Versionskontrolle ist erforderlich, um Projekte, die Sie erstellen, zu versionieren. Jedes Projekt verwendet standardmäßig die Versionskontrolle.
Wenn Sie die Versionskontrolle bereits auf Ihrem Computer verwenden, wird sie automatisch in
FactoryTalk Optix Studio
konfiguriert. Wenn Sie auf Ihrem Computer noch keine Versionskontrolle verwenden, konfigurieren Sie die Versionskontrolle in FactoryTalk Optix Studio
.- Wählen Sie in der TitelleisteFactoryTalk Optix Studio-Optionen
- Wählen SieVersionskontrolle.TIPP: Um die Versionskontrolle verwenden zu können, müssen die Namen von FactoryTalk Optix-Projekten und -Repositorys übereinstimmen. Die Projekt- und Repository-Namen dürfen nur alphanumerische Zeichen, Zahlen, Punkte, Bindestriche und Unterstriche enthalten.
- Geben Sie unterBenutzerkonfiguration der VersionskontrolleinBenutzernameIhren Benutzernamen ein.TIPP:Benutzernameist der Name, der neben den Commits angezeigt wird, wenn SieVerlauf anzeigenfür ein Projekt öffnen. Im Verlauf werden Ihre Commits außerdem durch einen Avatar mit dem Anfangsbuchstaben Ihres Namens gekennzeichnet.
- Geben Sie inE-Mail-Adresse des BenutzersIhre E-Mail-Adresse ein.
- Wählen SieSpeichern.
Versionskontrolle
Rückmeldung geben