Pull-Vorschau
Pullen Sie Änderungen aus dem Remote-Repository, um Konflikte zwischen dem lokalen Projekt und dem Remote-Projekt zu erkennen.
Die Vorschau zeigt geänderte Werte und entfernte Objekte an. Behalten Sie entweder die Änderung im lokalen Projekt oder die Änderung im Remote-Projekt. Eine Beispiel-
Pull-Vorschau
kann Folgendes beinhalten:Element | Beschreibung |
---|---|
Zeilen mit hervorgehobenen Konflikten oder Änderungen. | |
Wählen Sie Alle lokalen übernehmen , um alle lokalen Änderungen zu akzeptieren. Wählen Sie Alle Remote übernehmen , um alle Änderungen im Remote-Repository zu übernehmen. | |
Filtern Sie die Änderungen in der Vorschau, indem Sie Alle Projektinhalte, nur Updates für das Projekt oder nur Konflikte im Projekt anzeigen lassen. | |
Wählen Sie aus, um zum nächsten Konflikt zu navigieren und ihn zu erweitern, oder wählen Sie aus, um zum vorherigen Konflikt zu navigieren. | |
Wählen Sie einen Konflikt links in einer Reihe, um die lokale Änderung zu übernehmen. Lokaler Verlauf | |
Wählen Sie einen Konflikt rechts in einer Zeile, um die Remote-Änderung zu übernehmen. Remote-Verlauf | |
Ein Symbol in einer Zeile gibt Folgendes an:
|
ändern
Vorschau
Konflikt
Rückmeldung geben