Änderungen in ein Remote-Repository pushen

Pushen Sie vorgenommene Änderungen in ein Remote-Repository, um das Projekt an einem anderen Speicherort als Ihrem lokalen Computer zu sichern und die Versionskontrolle für das Projekt zu ermöglichen. Die in das Remote-Repository gepushten Änderungen sind für andere an diesem Projekt arbeitenden Personen verfügbar.
Wenn Änderungen gepusht werden sollen, wird in der Statusleiste die Meldung „Lokale Änderungen sind für den Push-Vorgang verfügbar“ angezeigt. Das
Zu Remote pushen
-Symbol zeigt eine blaue Zahl, die die Anzahl der zu pushenden Commits darstellt, an.
WICHTIG: Wenn Sie Änderungen in das Remote-Repository pushen, muss das Projekt synchronisiert werden. Andernfalls werden Sie aufgefordert, es vom Remote-Repository zu pullen und die Konflikte zu beseitigen. Wenn Änderungen zum Pullen zur Verfügung stehen, wird in der Statusleiste die Meldung „Lokale und Remote-Änderungen für Push- und Pull-Vorgang verfügbar“ angezeigt.
Von Remote pullen
zeigt dann eine blaue Zahl, die die Anzahl der zu pullenden Commits darstellt, an. 
  1. Wählen Sie im geöffneten Projekt
    Zu Remote pushen
    aus.
    Wenn Sie keine
    FactoryTalk Optix Studio
    -Benutzeridentität haben, haben Sie keine Berechtigung für das Pushen von Änderungen in das Remote-Repository.
    Zu Remote pushen
    zeigt „Es wurden keine Identitäten konfiguriert“ an. Wählen Sie
    Anbieteridentität konfigurieren
    aus und konfigurieren Sie Ihre Identität. Weitere Hinweise finden Sie unter Optionen einstellen.
  2. (Optional) Wenn die Versionskontrolle für ein lokales Projekt aktiviert ist, Sie das erste Mal Änderungen von Ihrem lokalen Projekt pushen möchten, jedoch noch kein Remote-Repository mit dem Projekt verknüpft ist, konfigurieren Sie in
    Zu Remote pushen
    ein Remote-Repository:
    1. Identität
      . Wählen Sie Ihre Identität aus. Diese kann entweder Ihre
      GitLab®
      - oder
      GitHub®
      -Identität sein.
    2. Eigentümer/Gruppe
      . Hier wählen Sie den Besitzer oder die Gruppe des Repositorys aus. Das kann entweder Ihre Identität oder eine der Gruppen sein, bei denen Sie Mitglied sind.
    3. Privat
      . Diese Option wählen Sie zur Erstellung eines privaten Repositorys aus, das nur vom ausgewählten Besitzer oder der Gruppe mit einem Projekt verknüpft werden kann.
    4. Öffentlich
      . Diese Option wählen Sie zur Erstellung eines öffentlichen Repositorys aus, das von anderen Besitzern und Gruppen mit einem Projekt verknüpft werden kann.
    5. URL
      . Zeigt die URL des Repositorys basierend auf den ausgewählten Einstellungen an.
    6. Wählen Sie
      Zu Remote pushen
      aus, um ein neues Repository zu erstellen oder ein vorhandenes Repository zu verwenden, das leer ist.
    TIPP: Um die Versionskontrolle verwenden zu können, müssen die Namen von FactoryTalk Optix-Projekten und -Repositorys übereinstimmen. Die Projekt- und Repository-Namen dürfen nur alphanumerische Zeichen, Zahlen, Punkte, Bindestriche und Unterstriche enthalten.
Die Änderungen werden in das Repository gepusht und in der Statusleiste wird „Projekt synchronisiert“ angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.