IUANode.Add(child)
Fügt einen Projektknoten hinzu, der dem im Argument angegebenen C#-Objekt entspricht.
void Add(IUANodechild);
Argumente
- child(IUANode)
- Ein C#-Objekt, das dem hinzuzufügenden Projektknoten entspricht
Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt, dass die Beschriftung
MyLabel
als Unterknoten des Objekts Panel
im Projekt hinzugefügt wird:var newPanel = InformationModel.MakeObject<Panel>("Panel"); var newLabel = InformationModel.MakeObject<Label>("MyLabel"); newPanel.Add(newLabel);
Rückmeldung geben