IUANode.Remove(child)
Entfernt einen Projektknoten, der dem im Argument angegebenen C#-Objekt entspricht.
void Remove(IUANodechild);
Argumente
- child(IUANode)
- Ein C#-Objekt, das dem hinzuzufügenden Projektknoten entspricht
Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt, dass der Unterknoten der
MyLabel
-Beschriftung des Objekts Panel1
aus dem Projekt entfernt wird:var myPanel = Project.Current.FindObject("Panel1"); var objToRemove = Project.Current.FindObject("MyLabel"); myPanel.Remove(objToRemove);
Rückmeldung geben