InformationModel.MakeAnalogItem(browseName, dataTypeId)

Erstellt eine analoge von
AnalogItemType
abgeleitete Projektvariable, die den angegebenen Datentyp enthält, und gibt ein entsprechendes C#-Objekt vom Typ
IUAVariable
zurück.
static IUAVariable MakeAnalogItem(QualifiedName
browseName
, NodeId
dataTypeId
);

Argumente

browseName
(QualifiedName)
Der
BrowseName
der neuen Variable.
dataTypeId
(NodeId)
Der in der neuen Variable enthaltene Datentyp.
TIPP: Ein Knoten innerhalb der Klasse
DataTypes
repräsentiert den Datentyp. Beispiel:
OpcUa.DataTypes.Boolean
.

Rückgabewert

IUAVariable
Ein C#-Objekt, das der erstellten Projektvariable entspricht.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt eine API, die eine analoge Variable (
MyAnalogVar
) erstellt, die einen Float-Datentyp enthält:
var myVar = InformationModel.MakeAnalogItem("MyAnalogVar", OpcUa.DataTypes.Float); Owner.Add(myVar);
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.