RemoteVariableSynchronizer.Add(variables)

Fügt je nach Überlast eine Variable oder eine Liste von Variablen zu dem
RemoteVariableSynchronizer
-Objekt hinzu, auf dem es aufgerufen wird.
void public void Add(IUAVariable
variables
); void public void Add(RemoteVariable
variables
); void public void Add(IEnumerable<IUAVariable>
variables
); void public void Add(IEnumerable<RemoteVariable>
variables
);

Argument

variables
(IUAVariable)
Das C#-Objekt
IUAVariable
, das dem Objekt hinzugefügt werden soll, für das die Methode aufgerufen wird.
variables
(RemoteVariable)
Das C#-Objekt
RemoteVariable
, das die Zelle eines ein- oder mehrdimensionalen Arrays bestimmt, die dem Objekt hinzugefügt werden soll, für das die Methode aufgerufen wird.
variables
(IEnumerable<IUAVariable>)
Die Liste der
IUAVariable
, die dem Objekt hinzugefügt werden soll, aus dem die Methode aufgerufen wird.
variables
(IEnumerable<RemoteVariable>)
Die Liste der
RemoteVariable
, die dem Objekt hinzugefügt werden soll, aus dem die Methode aufgerufen wird.

Beispiele

Im folgenden Beispiel wird eine Variable
speed
zum Objekt
variableSynchronizer
hinzugefügt.
var speed = LogicObject.Owner.GetVariable("Speed"); var variableSynchronizer = new RemoteVariableSynchronizer(); variableSynchronizer.Add(speed);
Im folgenden Beispiel wird die Indexvariable
10
dem Objekt
variableSynchronizer
innerhalb des Arrays
arrayVariable
hinzugefügt.
var arrayVariable = LogicObject.Owner.GetVariable("ArrayVariable"); var variableSynchronizer = new RemoteVariableSynchronizer(); variableSynchronizer.Add(new RemoteVariable(arrayVariable, 10));
Im folgenden Beispiel wird die Indexvariable
10.5
dem Objekt
variableSynchronizer
innerhalb des mehrdimensionalen Arrays
scalarVariable
hinzugefügt.
var scalarVariable = LogicObject.Owner.GetVariable("ScalarVariable"); var variableSynchronizer = new RemoteVariableSynchronizer(); variableSynchronizer.Add(new RemoteVariable(scalarVariable, new uint[] { 10,5 }));
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.