RemoteVariableSynchronizer.Remove(variables)

Entfernt eine Variable oder eine Variablenliste in Abhängigkeit der Überlast aus dem
RemoteVariableSynchronizer
-Objekt, für das der Aufruf erfolgt.
void public void Remove(IUAVariable variables); void public void Remove(RemoteVariable variables); void public void Remove(IEnumerable<IUAVariable> variables); void public void Remove(IEnumerable<RemoteVariable> variables);

Argument

variables
(IUAVariable)
Das C#-Objekt
IUAVariable
, das dem Objekt hinzugefügt werden soll, für das die Methode aufgerufen wird.
variables
(RemoteVariable)
Das C#-Objekt
RemoteVariable
, das die Zelle eines ein- oder mehrdimensionalen Arrays bestimmt, die dem Objekt hinzugefügt werden soll, für das die Methode aufgerufen wird.
variables
(IEnumerable<IUAVariable>)
Die Liste der
IUAVariable
, die dem Objekt hinzugefügt werden soll, aus dem die Methode aufgerufen wird.
variables
(IEnumerable<RemoteVariable>)
Die Liste der
RemoteVariable
, die dem Objekt hinzugefügt werden soll, aus dem die Methode aufgerufen wird.

Beispiele

Im folgenden Beispiel wird eine
speed
-Variable aus dem
variableSynchronizer
-Objekt entfernt.
variableSynchronizer.Remove(speed);
Im folgenden Beispiel wird die Indexvariable
10
aus dem
variableSynchronizer
-Objekt innerhalb des
arrayVariable
-Arrays entfernt.
variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(arrayVariable, 10));
Im folgenden Beispiel wird die Indexvariable
10.5
aus dem
variableSynchronizer
-Objekt innerhalb des mehrdimensionalen
scalarVariable
-Arrays entfernt.
variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(scalarVariable, new uint[] { 10,5 }));
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.