IUAVariable.RemoteRead(timeoutMilliseconds)
Gibt den Wert der Variable zurück, auf die sie sich bezieht. Das optionale Argument legt den Zeitbereich für den Timeout fest.
UAValue RemoteRead(doubletimeoutMilliseconds);
Argumente
- timeoutMilliseconds(double)
- Die Timeout-Zeitdauer in Millisekunden, nach deren Ablauf die API eine Ausnahme erzeugt.TIPP: Wenn keine Angabe erfolgt, ist der Standardwert des Arguments30000(30 Sekunden).
Rückgabewert
- UAValue
- Der Wert der Variable.
Beispiel
Im folgenden Beispiel wird der Wert der Variable
Speed
gelesen und in einer Meldung angegeben.var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); var value = currentSpeed.RemoteRead(); Log.Info(value.ToString());
Rückmeldung geben