Methoden in C# definieren

Sie können Methoden und OPC UA-Methoden in C# definieren.

Methode

Innerhalb einer NetLogic können Sie eine neue Methode (z. B.
Foo
) definieren, indem Sie die folgende Syntax verwenden:
public void Foo() { // Code to run }
TIPP: Sie können mehrere Methoden innerhalb einer Klasse definieren.

OPC UA-Methode

OPC UA-Methoden:
  • Können zur Entwurfszeit referenziert werden.
  • Sind zur Laufzeit aufrufbar.
Um eine OPC UA Methode zu definieren, fügen Sie
[ExportMethod]
vor der Methode ein. Nachstehend finden Sie ein Beispiel hierfür:
[ExportMethod]
public void Foo() { // Code to run }
Weitere Informationen finden Sie unter OPC UA-Methode erstellen.

Methodenargumente

Sie definieren Methodenargumente in runden Klammern
()
nach dem Methodennamen.
Eine OPC UA Methode kann eine beliebige Anzahl von Ein- und Ausgabeargumenten haben.
WICHTIG: Wenn Sie die Argumente einer Methode bearbeiten, die mit einem Ereignis in
FactoryTalk Optix Studio
verknüpft ist, müssen Sie die Methode erneut verknüpfen.
So definieren Sie ein Eingabeargument:
  • Geben Sie den Datentyp in runden Klammern an, gefolgt vom Namen des Arguments.
  • Trennen Sie jedes Argument mit einem Komma.
Im folgenden Beispiel werden zwei Ganzzahl-Eingabeargumente,
speed
und
rpm
, deklariert:
public void Foo(
int speed
,
int rpm
) { // Code to run }
So definieren Sie ein Ausgabeargument:
  • Geben Sie das Schlüsselwort
    out
    gefolgt vom Datentyp und dem Argumentnamen in runden Klammern an.
  • Trennen Sie jedes Argument mit einem Komma.
  • Weisen Sie die Werte den Ausgabeargumenten zu.
Im folgenden Beispiel werden zwei Ausgabeargumente definiert,
result
und
motorSpeed
, jeweils vom Typ String und Ganzzahl:
public void Foo(
out string result
,
out int motorSpeed
) { result= "Ok"; motorSpeed = motor.speed; }
Sie können sowohl Eingabeargumente als auch Ausgabeargumente für dieselbe Methode definieren. Im folgenden Beispiel werden zwei Eingabeargumente und zwei Ausgabeargumente definiert:
public void Foo(
int speed
,
int rpm
,
out string result
,
out int motorSpeed
) { result = "Ok"; motorSpeed = motor.speed; }
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.