Debugging auf dem Remote-Rechner starten

Stellen Sie die Laufzeit-Anwendung auf dem Remote-Rechner bereit und starten Sie den Debugging-Prozess auf dem Entwicklungsrechner.
  1. So starten Sie das Debugging auf dem Remote-Rechner
  2. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    .NET-Projektmappe öffnen
    aus.
    Der standardmäßige externe Code-Editor wird geöffnet.
    TIPP: Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung von Microsoft Visual Studio 2022 oder Microsoft Visual Studio Code als Standard-Code-Editor. Bei Verwendung eines anderen Code-Editors sind u. U. einige Funktionen der Entwicklungsunterstützung nicht verfügbar.
  3. Stellen Sie über
    FactoryTalk Optix Studio
    die
    FTOptixApplication
    auf dem Zielgerät bereit.
    Weitere Informationen finden Sie unter FactoryTalk Optix-Anwendung bereitstellen.
  4. Konfigurieren und starten Sie in Visual Studio den Debugging-Prozess.
    An Prozess mit diesen Einstellungen anhängen:
    ConnectionType
    Standard.
    ConnectionTarget
    Der Name und der Port, den Sie bei der Ausführung von Die Remote-Maschine für das Debuggen vorbereiten erhalten haben.
    Available Process
    FTOptixRuntime.exe
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.