Ereignisse und Methoden
Ein Ereignis ist eine Laufzeitmeldung, die anzeigt, dass eine bestimmte Bedingung eingetreten ist. Ereignisse können Methoden auslösen, die Anwendungslogik erzeugen.
Auslöser für Methoden
Ein Objekt kann eine Methode auslösen, wenn:
- Ein Ereignis zur Laufzeit eintritt
- C#-NetLogic eine Methode aufruft
- Eine Anfrage von einem OPC UA-Client zur Laufzeit auftritt
- Eine C#-Methode zur Entwurfszeit oder zur Laufzeit aufgerufen wird
TIPP:
Sie können mehrere Methoden mit einem einzigen Ereignis verknüpfen. Wenn das Ereignis eintritt, werden die Methoden in der Reihenfolge ausgeführt, in der sie im Ereignis konfiguriert sind.
Beispiele
Ereignis | Methode |
---|---|
Eine Schaltfläche wird angeklickt | Ein PDF-Bericht wird erstellt |
Eine Variable überschreitet einen bestimmten Wert | Ein Alarm wird ausgelöst |
Eine Anfrage von einem OPC UA-Client tritt auf | Eine Datenbank wird abgefragt |
Rückmeldung geben