Systemprotokoll
Systemprotokolle sind ein allgemeiner Mechanismus für die Veröffentlichung von Meldungen von
FactoryTalk Optix Studio
zur Überwachung des Software-Ausführungsflusses und zur Problemdiagnose. Die Protokolle werden sowohl von FactoryTalk Optix-Anwendungen
als auch von FactoryTalk Optix Studio
erzeugt.Der Speicherort von
FactoryTalk Optix Runtime
-Protokollen hängt vom Betriebssystem des Client-Geräts ab:- Linux-Geräte:/persistent/log/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix
- Windows-Geräte:%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Application\Log
Während der
FactoryTalk Optix Studio
-Entwurfsphase werden alle auftretenden Protokollmeldungen in der unteren Leiste von FactoryTalk Optix Studio
angezeigt und gespeichert.Wenn Sie für die Ausführung des Quellprojekts
FactoryTalk Optix-Anwendung
verwenden, können Sie die protokollierten Ereignisse sowohl vom lokalen Entwicklungscomputer als auch vom Client-Gerät überwachen, auf dem die FactoryTalk Optix Runtime
-Anwendung bereitgestellt wurde. Die FactoryTalk Optix Runtime
-Protokollereignisse werden auf der FactoryTalk Optix Studio
-Benutzeroberfläche auf einer separaten Statusregisterkarte mit dem Namen des Client-Geräts angezeigt. Diese Protokolle werden auch im Dateisystem an den folgenden Speicherorten gespeichert:- Für Projekte, die in einer lokalen Emulation gestartet wurden:%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Log\<Project name>
- Für Projekte, die auf einem Client-Gerät gestartet wurden:%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\LogDevice\<Devicename>
Rückmeldung geben