Digitalen Alarm konfigurieren

Konfigurieren Sie einen einfachen booleschen Alarm, der Sie bei Problemen mit Motor1 zur Laufzeit warnt.
TIPP: Standardmäßig wird ein digitaler Alarm ausgelöst, wenn seine
Eingabevariable
gleich 1 ist.
  1. In
    Projektansicht
    , klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
    Alarme
    und wählen Sie
    Neu
    Digitaler Alarm
    .
  2. Erstellen Sie in
    Eigenschaften
    einen dynamischen Link zwischen der
    Eingabevariable
    und der
    Motor1Alarm
    -Variable.
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  3. Geben Sie in
    Meldung
    eine Warnmeldung ein.
    Geben Sie zum Beispiel
    Motor1 alarm
    ein.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.