Das Hauptfenster konfigurieren
Das Hauptfenster enthält alle grafischen Elemente, die zur Entwurfszeit in
FactoryTalk Optix Studio
und zur Laufzeit in Ihrer FactoryTalk Optix-Anwendung
angezeigt werden.- Erweitern Sie in derProjektansichtdie OptionUIund doppelklicken Sie aufMainWindow (type).Der Hauptfensterbereich wird im Editor angezeigt. Das Hauptfenster enthält keine grafischen Elemente.
- Setzen Sie inEigenschaftendie OptionBreiteauf1080undHöheauf600.Die Anfangsmaße des Hauptfensters sind nun1080 x 600. Zur Laufzeit können Sie die Größe des Hauptfensters jederzeit ändern.TIPP: Damit die Anwendung in Ihre Bildschirmauflösung passt, können Sie verschiedene Werte fürBreiteundHöheeinstellen. Alternativ können SieVollbildaufTruesetzen, jedoch ist es einfacher, Anwendungen mit der StandardeinstellungFalschzu entwickeln und zu überprüfen.
- (Optional) Wenn das Anwendungsfenster über anderen Fenstern unverankert sein soll, setzen SieImmer im VordergrundaufTrue.
- (Optional) Legen Sie eineBeschriftungfest, um einen benutzerdefinierten Titel für Ihr Anwendungsfenster bereitzustellen.Wenn Sie z. B.BeschriftungaufQuick start applicationsetzen, wird der Fensterstandardtitel ersetzt.
Rückmeldung geben