Motorobjekte erstellen
Legen Sie Beispielobjektdaten für Motor an, um das Listenfeld und die Anzeigen zu füllen.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufModellund wählen Sie aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt, wählen Sie aus und geben SieMotorein.
- Fügen Sie Variablen hinzu und konfigurieren Sie sie:
- Fügen Sie inEigenschaftenoben zwei Variablen hinzu, indem Sie auswählen undVariablewählen.
- Benennen Sie die Variablen um, indem Sie den Mauszeiger über jede der Variablen bewegen, auswählen und Folgendes eingeben:
- Speed
- Acceleration
- Konvertieren Sie das Modellobjekt in einen Objekttyp:
- Doppelklicken Sie inTypenansichtaufModell.
- Ziehen SieMotorvon derProjektansichtinTypenansicht.
- Erstellen und organisieren Sie Motorobjektinstanzen:
- InProjektansichtklicken Sie mit der rechten Maustaste auf den OrdnerModellund wählen .
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Ordner, wählen Sie aus und geben SieMotorObjectsein.
- Ziehen SieMotorin derProjektansichtin den OrdnerMotorObjects.
- Erstellen Sie neun Motor-Objektinstanzen, indem SieMotorTypeaus dem FensterTypenansichtin den OrdnerMotorObjectsim FensterProjektansichtziehen.
- Konfigurieren Sie jede Motorinstanz:
- Wählen Sie inProjektansichteinen Motor aus.
- Legen Sie inEigenschaftendie Werte für die EigenschaftenAccelerationundSpeedfest.Sie können beliebige Werte des gültigen Typs eingeben.Geben Sie zum Beispiel ein:EigenschaftWertAcceleration1Speed11
Rückmeldung geben