Benutzer hinzufügen

Fügen Sie Benutzer mit unterschiedlichen Gebietsschemata hinzu.
Voraussetzungen
Fügen Sie das it-IT-Gebietsschema hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Gebietsschema-Sprache zu einem Lokalisierungswörterbuch hinzufügen.
  1. So fügen Sie Benutzer hinzu
  2. Erweitern Sie im Fensterbereich
    Projektansicht
    die Option
    Sicherheit
    .
  3. Erstellen Sie zwei Benutzer, indem Sie mit der rechten Maustaste auf
    Benutzer
    klicken und
    Neu
    Benutzer
    auswählen.
  4. Benennen Sie die Benutzer um, indem Sie den Mauszeiger über jeden der Benutzer bewegen,
    Edit
    auswählen und Folgendes eingeben:
    • Alice
    • Jeremy
  5. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    die Option
    Alice
    aus.
  6. Setzen Sie in
    Eigenschaften
    den Eigenschaftswert
    Gebietsschema
    auf
    it-IT
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.