Die IP des Meldungsbrokers konfigurie
Sie legen die IP-Adresse für den Meldungsbroker fest, indem Sie eine Variable erstellen.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste auf den OrdnerModellund wählen Sie .
- Bewegen Sie in derProjektansichtden Mauszeiger über die Variable, wählen Sie und geben SieBrokerIpAddressein.
- Wählen Sie inEigenschaftenzuerstInt32und anschließendStringaus.
- Geben Sie in den EigenschaftswertBrokerIpAddressdie IP-Adresse des MQTT-Brokers ein.Zu Testzwecken können Sietest.mosquitto.orgeingeben.
Rückmeldung geben