Variable erstellen

Erstellen Sie eine Variable, die die aktuelle Temperatur anzeigt.
  1. Erstellen Sie die Variable:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      Modell
      und wählen Sie
      Neu
      Variable
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Variable, wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie
      Temperature
      ein.
  2. Konfigurieren Sie die Variable:
    1. Wählen Sie in
      Eigenschaften
      zuerst
      Int32
      und anschließend
      Float
      aus.
    2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
      Temperature
      und wählen Sie dann
      Neu
      Bereich
      aus.
    3. Setzen Sie unter
      EURange
      Hoch-Grenzwert
      auf
      100
      .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.