NetLogic ausarbeiten, die den Beschriftungstext festlegt

Diese Laufzeit-NetLogic ändert den Text einer Beschriftung. Die NetLogic kann mit einem MouseClickEvent-Ereignis ausgelöst werden.
Voraussetzungen
Legen Sie den standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
  1. So arbeiten Sie die NetLogic aus
  2. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf den Ordner
    NetLogic
    und wählen Sie dann
    Neu
    Laufzeit-NetLogic
    aus.
  3. Doppelklicken Sie auf die NetLogic.
    Der externe Code-Editor wird geöffnet.
  4. Bearbeiten Sie die NetLogic durch Ersetzung der vorhandenen Klasse
    RuntimeNetLogic1
    mit dem folgenden Code. Weitere Informationen finden Sie unter NetLogic bearbeiten.
    #region Using directives using System; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.UI; using FTOptix.NativeUI; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.NetLogic; #endregion public class RuntimeNetLogic1 : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { [ExportMethod] public void SetLabelTextToHelloWord(NodeId labelNodeId) { var label = InformationModel.Get<Label>(labelNodeId); label.Text = "Changed label text"; } }
  5. Speichern Sie den Code.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.