ZipUnzip NetLogic
Mit der Packen-Entpacken-NetLogic können Zip-Archive gepackt, entpackt und mit einem Passwort geschützt werden.
WICHTIG:
Diese NetLogic verwendet eine Bibliothek von Drittanbietern. Weitere Informationen finden Sie in NuGet Gallery | SharpZipLib.
Methode CreateZipArchive
CreateZipArchive
Komprimiert eine Datei oder einen Ordner in ein ZIP-Archiv.
Hierzu benötigen Sie die folgenden Eigenschaften:
- Quelle
- Ein vollständiger Pfad zu der Datei bzw. dem Ordner, die/der komprimiert werden soll.
- Ziel
- Ein vollständiger Pfad zum Archiv, das generiert werden soll.
- Passwort
- (Optional) Die Phrase, mit der das generierte Archiv geschützt wird.
Methode UnzipArchive
UnzipArchive
Entpackt ein ZIP-Archiv.
Hierzu benötigen Sie die folgenden Eigenschaften:
- Quelle
- Ein vollständiger Pfad zum ZIP Archiv, das entpackt werden soll.
- Ziel
- Der Pfad zu dem Ordner, in den der Archivinhalt entpackt werden soll.
- Passwort
- (Optional) Die Phrase, die zum Entpacken des Archivs erforderlich ist.
Rückmeldung geben